This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828解锁状态表示存在问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/959659/lmk04828-un-lock-status-indicate-issue

主题中讨论的其他器件:LMK04828LMK00304

大家好、

 

目前、我的客户发现 LMK04828无法指示解锁状态。 您能帮助检查原因吗? 谢谢你。

它们仅使用 PLL2。 LMK04828的 OSCin 来自 LMK00304输出。 当我们禁用 LMK00304输出时、LMK04828应指示 PLL 已解锁。 但有时 LMK04828不指示解锁状态。 在本例中、我们尝试了两种方法来让 LMK04828指示解锁状态:

我们使用示波器探测 LMK04828的 OSCin 引脚,器件指示解锁状态。

2.器件的寄存器0x140之前设置为0x80。 手动设置0x140=0x90 ->某些 LMK04828表示解锁状态->读回0x140寄存器0 ->某些器件表示解锁状态,而有些器件表示解锁状态。

似乎解锁指示灯需要一些触发操作才能正常工作。 您能提供一些建议吗?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于全美都在感恩节假期、对此的回应将需要几天时间。 希望下周有答案。  

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    PLL2的锁定状态由 Status_LD2引脚决定。 默认情况下、Status_LD2引脚配置为高电平(如下所示)。

    为了使 Status_LD2呈现正确的状态、必须通过 PLL2_LD_MUX 对其进行编程。 下面的多路复用器值设置 Status_LD2的输出值。

    如果 PLL2_LD_MUX 设置为正确的值、则 Status_LD2将反映正确的锁定状态。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚

    感谢您的响应、即使 在感恩节也是如此。 我们已将0x16E reg 检查为0x13、这意味着位[3-7]为0x2、 它被多路复用为 PLL2DLD。 因此 、多路复用器配置可能不是根本原因。 我们是否有任何其他需要的触发器来指示解锁状态?

    谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    PLL2_DLD_CNT 寄存器也会影响锁定状态。 如果用户指定的 PLL2_DLD_CNT 值较小、则锁定检测将在更大的窗口中生效。

    有关  数字锁定检测的进一步说明、请参阅 LMK04828数据表中的第9.3.6节(如下所示)。

    LMK04828数据表中的表73显示了 PLL2_DLD_CNT 可设置为的值。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚

    0x16A 为0x20、0x16B 为0x0。 我们尝试将 PLL2_DLD_CNT 值从0x1扫描到0x3FFF、但问题仍然存在。 PLL2_DLD_CNT 似乎仅影响锁定检测的时间、而不影响锁定检测的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    Status_LD2寄存器和 RB_PLL2_LD 都监控 PLL2锁定检测。 当应解锁时、两者是否都指示已锁定?

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚

    是的、这两个都表示在解锁时锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    PLL 无法指示解锁的原因是、当没有 OSCin 时、指示解锁的状态机停止。 当 OSCin 被中断时、没有运行如下所示状态机的时钟。  

    由于状态机已停止、锁定状态保持锁定状态(导致遇到问题)。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚

    根据状态机工作模型、当没有 OSCin 时、无法让器件指示解锁状态。 我是对的吗? 但它无法解释为什么当我们用示波器探测 OSCin 引脚时、器件会指示解锁状态。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    没错。 当您探测 OSCin 引脚时、器件指示解锁的原因可能是用作状态机时钟的示波器发出的噪声。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚

    是否有任何寄存器用于指示状态机的状态? 我要问这一点、以检查我们是否可以判断状态机已停止。

    此外、在没有 OSCin 时、是否有任何其他方法让器件指示解锁状态?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    Status_LD2寄存器监视数字锁定检测信号、但没有寄存器来指示状态机是否正在运行。 您必须得出结论、当在单 PLL 模式中没有 OSCin 时、状态机被停止。

    如果没有 OSCin、器件将一直被解锁。 PLL 需要一个输入信号来锁定。 指示灯不影响器件功能。 只要您知道没有 OSCin 时器件处于解锁状态、那么无论指示灯是高电平还是低电平都无关紧要。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    我的客户不知道 OSCin 信号是否丢失、因此他们不知道 PLL 锁定状态机是否工作正常。 我们是否有寄存器来读取 LMK04828是否检测到 OSCin 信号? 如果没有、我们是否有计划让状态机在失去 OSCin 时正常工作?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    要确定是否检测到 OSCin 信号、您可以检查 OSCout 引脚。 如果 OSCout 管脚有一个信号、那么 OSCin 管脚有一个信号。

    由于 OSCin 是我们的唯一输入、如果 OSCin 丢失、状态机将无法正常工作。 如果没有 OSCout 信号、则必须假设 PLL 已解锁。

    此致、

    起亚拉赫巴