This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:PFD 频率超频和 FOM 查询、1/f 噪声

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/964033/lmx2820-query-of-pfd-frequency-overclocking-and-fom-1-f-noise

器件型号:LMX2820

我正在设计 PLL、并计划在其中实施 LMX2820作为主循环。 实际上、我总共有3个问题、我将在下面单独介绍。

PFD 频率超频 导致我想在设计中将 LMX2820用作主环路、我最关心的参数是整数模式下的 PFD 频率。 数据表指定了整数模式 PFD 频率最大为400MHz、但为了与我们的设计目标相匹配、我希望我可以使用431.25至462.5 MHz、因为 PFD 频率仅在整数模式下。 那么、我的问题是它是否能够支持如此高的 PFD 频率?

2.1/f 噪声 我注意到数据表显示了偏移为10kHz 且频率为-134dBc/Hz @ 1GHz 时的1/f 噪声、数据表图3中的实际测量值为-116.4dBc/Hz @ 6GHz 且偏移为10kHz 时的实际测量值显示出大约2dB 的降级。  原因我在10KHz 偏移处有规格要求、我想知道是否可以根据实际测量值将其提高大约3~4dB、 这~我的理想1/f 噪声应为-135 μ V -136dBC/Hz @ 1GHz、具有10kHz 的失调电压而不会降低性能、我希望使用分频比13实现-121dBc/Hz @ 6GHz 和10kHz 的失调电压。

3、FOM 噪声 规格为-236、但根据经验、通常无法实现、与数据表的图3相比、我假设实际 FOM 为-233左右、这是否符合实际? 我希望在实际设计中实现 FOM =-233。

如果您能帮助解释我的问题、我将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FL1、

    虽然 PFD 可以在更高的频率下工作、但我们只保证在整数模式下工作频率高达400MHz。  

    2.请使用 PLL SIM 来估计配置中可以得到的值。 如果10kHz 偏移相位噪声对您很重要、则必须使用非常好的相位噪声参考时钟。  

    3、FOM 是测量值。 图6-4包含了该图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel

    感谢您的参与。 我将尝试验证它是否适用于问题1。 请问您尝试的 PFD 频率是多少?  对于问题2、当然我有一个很好的参考、基座底部颈角是 LMX2820 1/f 噪声、我将使用 PLL SIM 进行一些仿真、以查看是否有任何改进。 对于最后一个问题、即1/f 噪声、我认为即使-233仍然可以工作、这不是一个大问题。

     祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FL1、

    PFD 频率仅在生产/整个温度范围内按照数据表中的规格进行测试。

    对于整数 PLL、在室温下、可能会挤压比规格高50MHz 的相位检测器、但我们没有在多个器件上或在其他温度下进行测试。

    正如上面提到的 Noel、我们只保证 在整数模式下的运行频率高达400MHz。

    谢谢、

    Vibhu