主题中讨论的其他器件:LMX2594、 PLLATINUMSIM-SW、 TICSPRO-SW
我们将在快速调优应用中使用 LMX2594。 为了满足我们的稳定时间规格、我们将其用于全辅助校准模式。 使用的基准频率取决于输出频率。 对于低于7500MHz 的频率、我们使用50MHz 基准。 对于高于该频率的频率、我们使用100MHz 基准。 短期稳定似乎按预期工作。 也就是说、输出相位在大约10us 内稳定下来。 该周期是从最后一个 SPI 传输的上升沿到测试设置的输出测得的。
测试设置包含一个设置为6GHz 的微波合成器、该合成器输入到混频器的 LO 端口。 混频器的射频端口通过10dB 衰减器连接到 LMX2594 EVM。 混频器的 IF 端口连接到示波器。 我们进行了两种类型的测试。 一种是较大的频率变化(6-9GHz)、另一种是较小的频率变化(6.0至6.1GHz)。 在这两种情况下,短期稳定似乎都很有效。 然而、我们看到在最终停止前、高达1 ms 的相位漂移相当大。
附加了两个案例的 O'Scopes 捕获。 短期跳转如下所示。 保存的阶段(较轻的迹线)是使用库存 EVM 获取的。 在输入电源端子上添加220uF 电容器后、采用较暗的布线。 顶部布线仅为触发器、底部布线为 SPI 芯片选择信号。
第二个示波器捕获显示了较大的频率阶跃。 请注意、小负"凸点"大约为最终值的3/4。
这种行为是否正常? 如果没有、是否有一些可能影响它的设置或寄存器值(例如、内部稳压器旁路等)?
谢谢
Fred Schader