This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594的 MUXout

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/959044/lmx2594-muxout-of-lmx2594

器件型号:LMX2594

请让我看看 LMX2594的 MUXout。
图中显示了关闭 OSCin 时的 MUXout 波形。
我认为 MUXout 是正常的:H 和异常的:L
在发生报警时生成如图所示的脉冲式波形是否正常工作?
是因为设置不好吗?

此致、
Akihiko Yokouchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokouchi-San、

    我假设您已将 MUXout 设置为锁定检测输出。 如果是这种情况、那么在取出 OSCin 后 MUXout 应该为低电平。

    什么是 LD_TYPE 设置(R59[0])? 我们建议使其等于1、以实现精确的锁定检测。

    您还可以测量 VTune 引脚上的电压吗? 我想看看是否有与 MUXout 类似的脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 尊敬的 Noel:
    感谢你的答复。

    我们将向您发送 LMX2594的设置数据。
    R59 [0]似乎为"1"。
    是从确认要锁定的环路电压开始测量 VTune 引脚的电压吗?
    当 IC 改变回路电压时、由于错误判断、它是否会暂时感觉像"H"?
    我们将在确认 VTune 引脚电压后立即与您联系。

    此致、
    Akihiko Yokouchi

    e2e.ti.com/.../LMX2594_5F00_SET.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokouchi-San、

    MUXout 已设置为锁定检测输出。 锁定检测器正在监视 VTune 电压以确定锁定状态。  

    由于 MUXout 信号具有周期性脉冲、我想查看 VTune 电压是否也在切换。 当参考时钟丢失时、我希望 VTune 接近2.5V 或接近0V、并且不应出现脉冲。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko Yokouchi 您好、

     您的问题是否已得到解决?