This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:线性调频脉冲开始指示器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/959468/lmx2572evm-start-of-chirp-indicator

器件型号:LMX2572EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2491

您好 TI

我想使用 LMX2572EVM 生成线性调频脉冲 (斜坡)、但我需要将"斜坡开始"同步到外部录制设备。

评估板中是否有可配置为指示斜坡已启动的引脚?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehud、

    RAMP_EN 指示斜坡已开始。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我看到 LMX2572EVM 在长线性调频脉冲中间存在 VCO 校准问题:

    在~6ms 的 chrip 时间内、带宽为500MHz (3.2GHz 至3.7GHz)的线性调频脉冲可以克服这一点

    如果是、如何配置它以执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ehud、

    首先、如果您的 VCO 频率移动如此之大、斜坡中间将出现校准中断。

    这是不能避免的。

    因此、如果您的应用无法容忍校准中断(大约50个)、则无法使用此芯片。

    如果您对该设置不做任何操作、则频率会在 VCO 校准(DF)之前发生变化、并根据 频率和部件校准(dT)变量所需的时间。

    但是、您可以指定一个短于所需值的 DF 值和一个长于所需值的 dT 值。  这样、您可能会更加频繁地进行校准、并且可能需要稍多一些时间、但校准时间间隔和校准时间将是完全可预测的。

    TICSPro 为此提供了一个特殊的斜坡 GUI、这非常有用。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    非常感谢您的快速响应。

    当我从评估板构建雷达器件时、我需要生成一个大约3GHz 至3.5GHz (或~3.2至3.7Ghz)的持续线性调频脉冲、其线性调频脉冲长度大约为6ms。 这将是一个连续的线性调频脉冲周期、如果没有、我将不会经常改变。

    您能否为该线性调频脉冲生成(基于 TI 的 EVAL)建议一个 TI PLL-VCO 合成器解决方案?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehud、

    LMX25xx 器件无法实现500MHz 线性斜坡、因为需要校准中断。  

    您可以考虑使用 LMX2491 +外部 VCO 来实现线性斜坡、如果我记得对了、您已经使用此表单发布了相关帖子。