This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592#39;s MUXout 引脚驱动电平(或功率)

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/961355/lmx2592-lmx2592-s-muxout-pin-drive-level-or-power

器件型号:LMX2592

尊敬的所有人:

我想问一下 LMX2592的 MUXout 引脚的驱动电流。

我想直接驱动 LED。

如果可能、 我希望有 MUXout 引脚的内部等效电路。

此致、

Haru、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haru-San、

    您可以设置寄存器 R59[5]= 1、以启用更高的驱动电流、从而通过330Ω Ω 电阻器驱动 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung -San:

    感谢您的支持。

    我想确认 LMX2592的 MUXout 引脚最大驱动电流约为3.3mA

    此致、

    Haru、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haru-San、

    这是可能的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung -San:

    感谢您的确认。

    在这种连接中、 MUXout 引脚的最大电流是多少?

    此致、

    Haru、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haru-San、

    让我检查并返回。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haru-San、

    我们没有测量最大值 相反、我们在特定负载电流下测量了 VOH 和 VOL。

    在灌电流/拉电流为3mA 的情况下、最小保证 VOH 为 Vcc - 0.5V、而最大值为 电压为0.4V。