主题中讨论的其他器件: LMX2594
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好论坛、
我想、使用 LMX2572器件的 TICS Pro v1.7软件中存在一个错误、"支持请求"人员对此无能为力!
有关 SR 后分频器输入频率范围的数据表和软件工具提示存在差异。
请查看软件和随附数据表中的下图:
目标是在整数模式下(对于 JESD204B 应用)使用 PLL、具有或不具有相位调整/移位(当然、对于后者是一个混频顺序>= 2)、并且在重复模式下会有额外的 SYSREF 移位。
顺便说一下:SYSREF DIVIDER 值(因此限值)对于 SYSREF_REPEAT 模式是否重要、另一方面、步长取决于"Pre-SR DIVIDER"值?
此致