This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:SetupCopyOEMInfo()失败,错误为0x5

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCEL9XXPROGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/960767/cdce913-q1-setupcopyoeminfo-failed-with-error-0x5

器件型号:CDCE913-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCEL9XXPROGEVM

您好、TI 团队

我使用 CDCEL9XXPROGEVM。

但 PC( windows 10)无法识别 EVM。

https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/960089/3549356?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CDCEL9XXPROGEVM#3549356

当我从上面的论坛下载并运行它时,我收到错误"SetupCopyOEMInfo() failed with error 0x5"。

我已上传设备管理器的图像。

请告诉我解决方案吗?

e2e.ti.com/.../device-manager.xlsx

此外、我已经运行了以下文件。

5123.4213.Driver_ProgrammingEVM_Windows7.zip4452.6406.Howto update to Win7 x64 Driver for Programming EVM.pdf

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    我必须在自己的计算机上查看这一点。 我们也在研究 Windows 7的问题。 我将在本周晚些时候、2012年12月5日再次与您进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    此 EVM 可能需要修改。 我们将继续调查最终需要什么、并在测试后的下一周返回建议的修改。

    感谢您的耐心等待、因为我们遇到了新冠疫情造成的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron-San

    感谢您的回答。

    出于各种原因、我不再使用此 EVM。

    给您带来的不便、我深表歉意。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    无需道歉。