This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:哪款 TI 器件与 CTS 型号625具有相同或更好的性能?

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/963695/lmk61e2-which-ti-device-with-same-or-better-performance-to-cts-model-625

器件型号:LMK61E2

大家好、

我们需要找到一种时钟解决方案、该解决方案需要3.3V、40MHz、并且在-40°C 至+85°C 温度范围内具有极低的温漂

这里是可作为参考的 CTS 型号625。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../CTS-625.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    抱歉、我们现在没有40MHz 振荡器。  

    此致、
    Hao