This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:关于 OSCin 和 Oscout 的未使用引脚

Guru**** 2525330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/963623/lmk00105-about-unused-pin-of-oscin-and-oscout

器件型号:LMK00105

尊敬的专家:

如果未使用 OSCIn 和 OSCout 引脚、我们可以将它们连接到 GND 吗? 是否有风险? 或者、如果不使用这两个引脚、我们有更好的建议吗?

谢谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    未使用的 OSCIN/OSCout 引脚应保持悬空。

    为了便于记录、未使用的 CLKinX+/-输入都可以安全地保持悬空、或全部下拉至 GND。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复!

    此致、

    Joyce