This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:零延迟模式配置--多个 LMK 同步

Guru**** 2803075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/959910/lmk04826-zero-delay-mode-configuration----multi-lmk-synchronization

器件型号:LMK04826

你(们)好  


在我的定制板中、我尝试以  100MHz 的输入时钟同步3个 LMK04826器件。

我正在执行以下配置

1.处于零延迟模式的 LMK1 --作为反馈的 Sysref。

2.切换 LMK1的同步引脚。

3.零延迟模式下的 LMK2 --作为反馈的 Sysref。

4.切换 LMK2的同步引脚。

5.处于零延迟模式的 LMK3 --作为反馈的 Sysref。

6.切换 LMK3的同步引脚。

但所有 LMK 的输出未对齐。 我已附加我的配置。 请检查我的配置。

2.在零延迟模式下,是否需要切换 SYNC 引脚以复位分频器??? 或者它们将在反馈时钟的上升沿被复位??  

3.在零延迟模式下, 反馈频率= GCD (所有输出、输入)或最低频率??。 GCD 并非始终是最低频率

4.在零延迟模式下,是否需要将 R 分频器保持为1?? (是否需要将 OSC 保持在与 PLL 2 PDF 频率相同的频率??)

e2e.ti.com/.../LMK_5F00_1_5F00_NCO_5F00_1_5F00_2_5F00_100.txt

e2e.ti.com/.../LMK_5F00_2_5F00_NCO_5F00_1_5F00_2_5F00_100.txt

 

e2e.ti.com/.../LMK_5F00_3_5F00_NCO_5F00_1_5F00_2_5F00_100.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于全美都在感恩节假期、对此做出回应需要几天时间。 希望下周有答案。  

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    1.您的配置均不会启用数字延迟。 我想、由于您使用 SYSREF 作为零延迟反馈、因此无需启用 SYSREF 数字延迟、因此应该可以。 但时钟输出需要启用延迟、并正确编程_CNTH 和_CNTL 值、以便它们可以与 SYSREF 对齐。 请注意、数字延迟只需在分压器复位期间处于活动状态;分压器复位后、可再次断电以节省电流。

    2.是的、输出分频器确实需要复位。 SYSREF 分频器无需复位、因为它是零延迟源。 但时钟输出分频器确实需要复位。 您提到了切换 SYNC 引脚、但由于您配置器件的方式、除非您在同步过程中更改 SYNC_DISx 位和 SYSREF_MUX、否则不会发生同步。 如果在选择连续 SYSREF 时将 SYNC_DISx 位设置为0、则时钟输出将始终处于复位状态、持续 SYSREF 周期的50%。 因此、您的同步过程应如下所示:
      a)将 SYSREF_MUX 更改为时钟恢复(0x1)
      b)设置所有必需的 SYNC_DISx 位= 0 (由于 SYSREF 分频器位于零延迟反馈路径中、因此可以跳过 SYNC_DISSYSREF)
      c)将 SYNC 引脚切换至少10ns。 时钟输出分频器将与 SYSREF 分频器边沿同步。
      d)恢复 SYNC_DISx 位= 1
      e)恢复 SYSREF_MUX =连续模式
      f)在重新获取锁定后、在每个下游 PLL 上重复该过程
    您将需要选择正确地将时钟与 SYSREF 对齐的数字延迟值、并且在分频器复位时、每个使用的时钟输出的数字延迟都需要处于活动状态。 在分频器复位后、您可以再次禁用数字延迟以节省功耗。

    3.对于单个确定性相位、反馈频率应为 GCD (输入、输出)。 我看到您的反馈频率为100MHz。 100MHz SYSREF 将始终在每个器件之间同相、并且在任何 SYSREF 边沿同步分频器后、100MHz 器件时钟将始终在每个器件之间同相、因为它们是反馈频率的整数倍。 但是、由于反馈频率是 GCD 频率的2倍、因此每个器件之间1250MHz 时钟可能有两个不同的相位。  幸运的是、不难对潜在的两相失配进行规划:您可以将100MHz 参考时钟拆分为"奇数"和"偶数"周期、并且只能切换其中一个上的 SYNC 引脚。 这基本上保证了分频器复位只发生在 GCD (输入、输出)上、而不是发生在2xGCD 上。

    简单来说、答案是否定的、R 分频器不需要为1、振荡器不需要与 PLL2 FPD 相同。 您可以在零延迟模式下使用50MHz 相位检测器频率生成100MHz 和200MHz 输入、从而在许多器件上生成一个一致的相位。 当相位检测器频率是 GCD 频率的整数除法时、R/N 可能大于1。 更重要的是同步事件与 GCD 频率协调。

    将 SYSREF 设置为零延迟反馈的全部原因是 SYSREF 可以配置为 GCD (输入、输出)、并且可以通过反馈环路中的分频器将同步脉冲重定时到 GCD、而无需担心任何时序关键型同步。 如果您的 SYSREF 频率不等于您的 GCD (输入、输出)、则频率相同的不同系统之间可能存在多个相位、因为 SYSREF / GCD (输入、输出)可能存在同步脉冲可重定时到的不同相位。 这并不总是一件坏事、或者:为了保持与 GCD 相关的同步时序(通过计算基准输入周期数)、通常可以增加相位检测器频率、从而实现更好的 PLL2性能。

    此致、