This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL9XXPROGEVM:用于 Windows 10的驱动程序

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL9XXPROGEVM, CDCE913-Q1, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/960089/cdcel9xxprogevm-driver-for-windows-10

器件型号:CDCEL9XXPROGEVM
主题中讨论的其他器件: CDCE913-Q1、 CLOCKPRO

大家好、团队、

我们的客户尝试使用 CDCEL9XXPROGEVM 板对 CDCE913-Q1进行编程。

D2、D3 LED 亮起、因此 LDO 正常工作。 但似乎没有来自 VDD_SOCKET_CTRL 和 VDDOUT_SOCKET_CTRL 的信号。

因此、我怀疑 MSP430不能正常工作。

您能告诉我如何解决这个问题吗? 我也看不到用户指南中提到的任何 CD-ROM。 您是否有适用于 Windows10的软件驱动程序?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    客户已参考其他 E2E 主题、例如  Thread ID: 933911 和  Thread ID:  317745。但是他们无法解决此问题。

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    恐怕最可靠的指令是线程:933911。 您还可以尝试使用 ProClock () 吗? 这也可用于对 EEPROM 进行编程。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    是的、首先客户尝试使用 TI 时钟工具。

    然而,左边的绿色圆圈没有亮起。 因此、客户注意到 EVM 中存在问题。 错误消息表示 PC 无法识别硬件设备(错误代码:45)

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuta、

    我已经深入探讨了过去有关此主题的 E2E 请求-这似乎经常出现。 我认为这是一个驱动程序问题、因为这是一台 Windows-7机器-需要此驱动程序的器件是 umpf3410器件、而不是 MSP430。  很遗憾、我没有现成的 Windows 7系统可供测试。  请查看这些其他线程、因为它们可能具有此错误的解决方案:

    CDCExxxx 驱动程序安装问题- Thread 297897

    CDCE (L) 9xx 编程 EVM 软件- Thread 157030 (显示了 ProClock 和 ClockPro)

    请告诉我这些信息是否有用、以及是否有更多内容经过测试。