This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:行走毛刺问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/963448/lmx2572-walking-spurs-issue

器件型号:LMX2572

尊敬的 TI 专家:

在我自己的电路板上、我遇到了 LMX2572的异常杂散问题。条件是、

1、OSC IN = PFD = 100MHz、单端、VCXO[CVHD950]正弦波输出。

2、2572输出频率= 1200MHz、在输出 A 上、INT 模式、内部 VCO = 4800M

使用 SSA 测量时、会注意到接近10MHz 偏移的不稳定相位噪声。 在频谱分析仪上查看1210MHz 时、会显示一批行走毛刺。 以下是视频记录。

e2e.ti.com/.../PhaseNoise.mp4

e2e.ti.com/.../WalkingSpur.mp4

我还在2400MHz 下测量了频率、结果与1200M 类似。 然而、当将 PLL 设置为4800MHz 的 VCO 输出时、相位噪声是稳定的、并且在频谱分析仪上没有走动毛刺。 基于上述测量、射频分频器似乎会产生步进杂散、但这仅发生在1200/2400MHz 频率范围附近、在600MHz 时没有此类异常问题。

我想知道我是否可以在这个问题上尝试任何一种毛虫。

提前感谢!

TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我不知道这些行走毛刺来自何处、我们在 EVM 中从未看到过此问题。

    因此、当 VCO 为4800MHz 时、div /2、div /4会出现问题、但 div /8不会出现问题。

    您是否对其他 VCO 频率有类似的问题?

    什么是 OUTB_MUX 设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Noel Fung:

    非常感谢您的宝贵建议。 关于您的问题、OUTB 被禁用、MUX 被设置为"未使用"。

    我做了更多的测量、我想我越来越接近根本原因、

    我删除了更多频率(1300m、1500、1100M、2300M、2500M、 4500M、4800M……) 在接近10M 偏移范围时无此类杂散问题、5052显示稳定的相位曲线。 但是、频谱分析仪始终可以在  接近1210M 和2410M (2410M 时具有更高的杂散水平)范围内以不同的功率水平捕获行走杂散。 因此、我怀疑行走毛刺可能来自无线实验室 WiFi/蓝牙信号以及 PLL 射频链"缓存"的信号。 。

    谢谢、

    TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T.L.、

    您是否消除了小数电路?

     调制器阶数是否会影响这些杂散的幅度或速度?

    2. 如果您使用的是大的不精确分次(即100000/50000001而不是1/5),请尝试简化分次。  

    3. 如果您可以完全关闭小数并转至纯整数通道并选择整数模式,则可以确信它与此部件无关。

    如果它与分数电路无关、那么我会怀疑电源或输入基准。

    对于参考、如果振幅非常弱、可能会产生一些影响。   

    如果可能、请尝试使用其他电源。

    此外、请尝试降低电荷泵增益、看看它是否会改善杂散。  如果它的电源进入 VCO、它可能不起作用、但如果它与 PLL 相关或与输入基准相关、那么它可能会产生一些影响。  这不是一个解决方案建议、而是用于诊断目的。

    此致、
    Dean