This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:PLL 设置

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/963200/lmh1983-pll-setting

器件型号:LMH1983

各位专家、您好!

我的客户想知道 PLL 设置。
1.客户希望输出 CLKout2=74.25MHz。 我想他应该设置一个以下寄存器。 正确吗? Ant 其他寄存器应置位?
    -寄存器:0x2E、位4 (PLL_DIV):"1"(2分频)
2.客户希望输出 CLKout4=24.576MHz。 我认为这是默认设置、因此客户不需要更改任何寄存器设置、对吧?
3.客户将使用 CLKout2&4,而不使用 CLKout1&3。 此时、客户希望禁用 CLKout1和3。 我认为寄存器0x0A 可以为每个禁用输出缓冲器。 正确吗? 此外、PLL3可通过寄存器0x31位3 (ICP3)禁用。 正确吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    A1。 正确

    答2. 正确

    答3. 正确、正确

    此致、
    通道