This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:检查原理图设计是否正确

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04806, LMK00304, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/962221/lmk04806-check-to-see-if-the-schematic-design-is-correct

器件型号:LMK04806
主题中讨论的其他器件: LMK00304PLLATINUMSIM-SW

大家好、我们选择了一款全新的 TI 锁相环 LMK04806、我们希望您能帮您检查和查看原理图设计(请参阅附件)、谢谢您!e2e.ti.com/.../lmk04806-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    LMK00304:

    -您使用 CLKIN0,然后可以使 CLKIN1和 OSCIN 引脚保持悬空

    - REFout 未使用、拉取 REFout_EN = 0

    其他看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    感谢您的回复!

    能不能?我们检查 LMK04806 cricuits 设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议在 IC 和 R186之间的引脚6上放置一个电容器接地。  如果 PLL_SYNC 源存在噪声、它可能会耦合到 VCO 上。  R186 +电容器允许选择 RC 滤波器。

    我建议在 UWIRE 线路上将33pF 电容器接地。

    CLKOUT7和 CLKOUT9是 LVCMOS I 假设。  您可以在与 LVCMOS (NORM/Invert)相同的输出上一起操作它们。  但是、我怀疑您希望这90度的距离间隔、如果共享、这是不可能的。  请注意、即使您不使用其他输出、也可以使用 NORM/Invert 输出(差分)格式将串扰降至最低。

    CPUUT2上的环路滤波器似乎不是良好值/未填充。  要使用 PLL2、您需要填充 PLL2环路滤波器值。  请使用 PLLATINUMSIM-SW 计算环路滤波器。  您还可以参阅 Defalt EVM 环路滤波器的用户指南。

    对于 FB 的最大 ICC 电流、我没有待确认的数据。  您是否使用 EVM 进行测量?

    对于 LMK00304、我注意到在 type0/type1/output 表中、type0应为 type1和 type0 type1。  无需交流耦合 OSCin 接地。  您还可以使 CLKin1/CLKin1反相开路以节省100欧姆电阻器。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

     

    根据您的建议、我修改了电路设计。希望您能帮助我再次检查。

     

    此外,还需要解决一点问题

    内部环路滤波器2由 defaul 使用

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

     

    根据您的建议、我修改了电路设计。希望您能帮助我再次检查。

     

    此外,还需要解决一点问题

    内部环路滤波器2由 defaul 使用

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    两个方面:

    1. 未使用的输出(CLKout5、CLKout10)应保持悬空。 请勿将其短接至 GND。 未使用的输出可以在寄存器中禁用。
    2. 必须填充 C335、C336和 R192、并且必须选择这些值。 内部环路滤波器组件仅包含三阶和四阶分量、如果没有一阶和二阶分量、环路将不稳定。 如前所述、请使用 PLLatinum Sim (PLLATINUMSIM-SW)为这些环路滤波器组件选择合适的值、或从 EVM 用户指南中的建议值开始。

    此致、