Other Parts Discussed in Thread: LMK04806, LMK00304, PLLATINUMSIM-SW
主题中讨论的其他器件: LMK00304、 PLLATINUMSIM-SW
大家好、我们选择了一款全新的 TI 锁相环 LMK04806、我们希望您能帮您检查和查看原理图设计(请参阅附件)、谢谢您!e2e.ti.com/.../lmk04806-Schematic.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK04806, LMK00304, PLLATINUMSIM-SW
大家好、我们选择了一款全新的 TI 锁相环 LMK04806、我们希望您能帮您检查和查看原理图设计(请参阅附件)、谢谢您!e2e.ti.com/.../lmk04806-Schematic.pdf
我建议在 IC 和 R186之间的引脚6上放置一个电容器接地。 如果 PLL_SYNC 源存在噪声、它可能会耦合到 VCO 上。 R186 +电容器允许选择 RC 滤波器。
我建议在 UWIRE 线路上将33pF 电容器接地。
CLKOUT7和 CLKOUT9是 LVCMOS I 假设。 您可以在与 LVCMOS (NORM/Invert)相同的输出上一起操作它们。 但是、我怀疑您希望这90度的距离间隔、如果共享、这是不可能的。 请注意、即使您不使用其他输出、也可以使用 NORM/Invert 输出(差分)格式将串扰降至最低。
CPUUT2上的环路滤波器似乎不是良好值/未填充。 要使用 PLL2、您需要填充 PLL2环路滤波器值。 请使用 PLLATINUMSIM-SW 计算环路滤波器。 您还可以参阅 Defalt EVM 环路滤波器的用户指南。
对于 FB 的最大 ICC 电流、我没有待确认的数据。 您是否使用 EVM 进行测量?
对于 LMK00304、我注意到在 type0/type1/output 表中、type0应为 type1和 type0 type1。 无需交流耦合 OSCin 接地。 您还可以使 CLKin1/CLKin1反相开路以节省100欧姆电阻器。
73、
Timothy
您好 Gabriel、
两个方面:
此致、