This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:技术问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/957462/lmx2582-technical-questions

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件: LMK04828

大家好、

我的客户使用 TICS PRO 来评估 LMX2582。 TICS Pro 列出了 D/S 中未提及的 R68-70 客户不需要配置这些寄存器、对吧?  

2.我的客户评估了 LMX2582 + LMK04828并努力降低杂散。 是否有改进的一般想法?

数据表提到乘法器低输入频率为40MHz、而前置分频器低输出频率为5MHz。 我不理解这一点、您能详细说明一下吗? 在功能方框图中、旁路电路看起来并不省略。

此致、

Itoh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    R69-70不需要编程、它们是只读寄存器。

    这些杂散是什么、我需要更多帮助才能了解您所谈论的杂散。 如果这些是通常使用高压摆率从 LMX2582发出的杂散、则较低的振幅输入可能有助于修复杂散。 如果使用小数 PLL、则 MUS_ORDER 将减小杂散幅度、但会增加相位噪声。

    关于最小频率、如果前置 R 分频器的输出为5MHz、则必须将乘法器设置为1。 只有当 Pre-R 输出至少为40MHz 时、才能使用乘法器来增加频率。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vidhu-San,

    非常感谢您的支持。 我有一些有关杂散的其他信息。 请给我一些建议。

    在此处的内部链接中找到 EVM 设置和结果

    我可以在目标频率2000.704MHz 附近看到+/- 16kHz 步长杂散、最小 D/U = 72dB。

    我的目标 D/U 大于83dB。

    无论是电源还是10MHz TCXO、我都看不到任何杂散。 因此、我相信寄生信号来自 EVM。

    我通过修改电荷泵增益或 MASK_ORDER 观察到一些改进、但它仍然不符合目标 D/U = 83dB 的要求。

    此外、通过将输入电平从0dBm 降低到-4dBm、D/U 的性能下降了4dB (68dB)。

    此致、

    Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    根据您的配置、我预计会有多个16kHz 杂散。 这些是小数杂散、因此降低电荷泵电流将有所帮助。 您可以启用 MASK_DITHER 位以随机生成杂散。 杂散将下降、但相位噪声将降低。

    10MHz 参考时钟的格式是什么? 这是一个相当低的参考时钟频率、如果它是正弦波或削波正弦波、它将对 PLL 噪声和杂散产生负面影响。