This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:干扰和 HSYNCS 缺失

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1982, LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/962622/lmh1981-glitches-and-missing-hsyncs

器件型号:LMH1981
主题中讨论的其他器件:LMH1982

我使用 LMH1981同步分离器将 HSOUT、VSOUT 和 Fout 传递到我的 FPGA。  然后、这些信号馈送到 LMH1982。  LMH1982有时会失去基准、因为 HSOUT 信号上会出现毛刺脉冲、更少见的是、甚至会丢失 HSOUT 脉冲。  LMH1981由 SDI 数模转换器1V p-p (端接器后)通过 LMH1981引脚上的1uF 陶瓷交流耦合电容器供电。  信号为 PAL Black 和 burst。

同一电路过去工作正常、因此我想知道在过去几年中、LMH1981是否发生了批量变化、这是什么原因?  还是交流耦合电容器材料至关重要?

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    不清楚电路在过去工作正常后现在出现故障的原因。 是否对电路进行了任何其他修改?

    此问题是在单个系统/器件还是在多个系统上出现?

    是否直接在 LMH1981的输出端观察到缺失脉冲? 您有示波器捕获吗?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其跟踪到电源或 GND 上的噪声要高得多。  我在 PCB 的电源输入上添加了更多滤波、但这仍然不是完美的。  我是否可以在芯片上应用任何可同时处理双电平和三电平同步的滤波?

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您的更新。 添加的电源去耦可以提供改进、这一点很好。

    75欧姆端接与 Cin 相结合将形成一个支持双电平和三电平的高通滤波器。 我认为滤波器可以改进、但最好将阻抗控制在75 Ω@ DC、以实现正确匹配。 例如、您可以设计一个二阶 RC 来实现更大的衰减。  

    如果电源噪声为高频(相对于视频输入信号的频率)、则可以选择 RC 带通滤波器。

    此致、
    通道