This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:切换时间

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: PLLATINUMSIM-SW, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/963112/lmx2595-switching-time

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:PLLATINUMSIM-SW

您好!

  对于一个应用、我们需要非常快的开关和稳定时间。  

请您提供完整范围(高达20GHz)的这些数字。 提到20us VCO 校准速度、是否与开关时间相关。  

以确定性延迟更新开关频率的机制是什么?  

此外、数据表对15GHz 以上的性能没有太多的介绍、您能否提供相位噪声规格。  

2) 2)为了生成高于20GHz 的信号、是否可以使用倍频器?  

3) 3) PFD 杂散电平是多少? 此外、在载波附近是否存在任何其他类型的杂散?  

4) 4)是否可以实现1KHz 的频率分辨率?  

5) 5)如何根据基准频率稳定性/精度计算输出频率精度? 精度是否可以达到10kHz?  

6) 6)对于数据表中提供的相位噪声图、我假设它们用于特定的环路带宽? 开关/稳定时间是如何基于此计算的?

感谢您帮助理解这些要点、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 SM、

    LMX2595的相位噪声性能可在 PLLATINUMSIM-SW 上进行仿真。 包括15-20 GHz 范围内的性能。 如果您遇到任何问题、请告诉我、我可以帮助您解决这些问题。 此外、我们实际上有15GHz - 20GHz 输出的图、请参阅图10 -14。

    VCO 校准取决于本应用手册中描述的多个因素: https://www.ti.com/lit/an/snaa336/snaa336.pdf

    此外、还可以在 PLLATINUMSIM-SW 上模拟锁定时间。

    LMX2595还具有一种称为完全辅助的模式、可缩短 VCO 校准过程以仅包括模拟锁定时间。

    [报价用户="sm"]以确定性延迟更新开关频率的机制是什么?

    如果您正在寻找确定性锁定时间、这将取决于具体情况。 开关频率所需的时间取决于环路滤波器、带宽和相位裕度、因此取决于 PLL 设置以及输入频率以及启动和停止频率。 下面是描述瞬态响应和锁定时间的视频: https://training.ti.com/ti-precision-labs-clocks-and-timing-pll-transient-response 

    [引用 user="sm]2)要生成高于20GHz 的信号、是否可以使用倍频器?  [/报价]

    遗憾的是、TI 目前没有高频倍频器。 团队意识到这一需求。 如果倍频器输入与 LMX2595的输出兼容、则继续操作。

    [引用 user="sm"]3) PFD 杂散电平是多少? 此外、在载波附近是否存在任何其他类型的杂散?  [/报价]

    杂散电平也可以在 PLLATINUMSIM-SW 工具上计算。 杂散的位置和幅度将取决于 PLL 的特定设置。 通常、小数 PLL 比整数 PLL 产生更多的杂散。

    sm 说:
    4)是否可以实现1KHz 的频率分辨率?  [/报价]

    是的。 PLL 的 N 分频器分母是一个32位字段、可提供足够的精度。

    [引用 user="sm"]5)如何根据基准频率稳定性/精度计算输出频率精度? 精度是否可以达到10kHz?  [/报价]

    输出将跟随输入。 如果输入准确且稳定、则输出为。 例如、如果输入漂移1ppm、则输出也将漂移1ppm。

    [引用 user="sm"]6)对于数据表中提供的相位噪声图、我假设它们用于特定的环路带宽? 开关/稳定时间是如何基于此进行计算的?[/QUERP]

    数据表上的相位噪声图基于 EVM 环路滤波器。 环路带宽约为300-400kHz、具体取决于特定频率。 我们没有为此测量锁定时间、但根据工具上的仿真、自动校准模式下的锁定时间大约为80us。 在全辅助模式下、这可以缩短至大约20-25us、同时保持默认环路滤波器。

    谢谢、

    Vibhu