This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:有关 I2C 的问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/962534/lmh1983-question-about-i2c

器件型号:LMH1983

各位专家、您好!

我的客户有以下问题。 请回答这些问题吗?
1.此器件是否与 I2C 快速模式(400kHz)兼容?
2. I2C 寄存器将通过初始化引脚激活来复位?
3.如果#2问题不是、您是否会告诉您如何复位 I2C 寄存器?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    A1。 是的、器件可以400kHz 的频率进行通信

    答2. 否 INIT 引脚用于相位对齐

    答3. 使用 SOFT_RESET 位(寄存器0x05位7)将寄存器复位为默认值

    此致、
    通道