This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:LVPECL 输出配置

Guru**** 2972230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/962308/lmk05318-lvpecl-output-configuration

器件型号:LMK05318

大家好、

我的客户现在正在使用 LMK05318。 当前输出 为 LVPECL。 我们需要检查是否需要放置 终端 电阻器。 从数据表中可以看出、我们可能不需要放置任何 终端 电阻器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在 LMK05318上、LVDS、CML 和 LVPECL 输出都是相似的。 它们需要交流耦合和50欧姆接地电阻。 如果在接收器侧提供电阻、则这就足够了。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    如果我们的器件拉电流为8mA、 则单端电压 将仅为400mV、 差分 电压将为800mV。 与  正常 LVPECL 规格(800mV 单端)不一致。 请分享您的评论吗? 谢谢。

    BTW:如果客户放置 外部 下拉 电阻器、风险如何? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    规格为 SE - 800mV、差分双倍值。 这与正常 LVPECL 摆幅保持一致。  

    建议不使用下拉电阻器。 交流耦合- 50欧姆负载。  

    谢谢、此致、

    Amin