This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMx2592

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/957296/lmx2592-lmx2592

器件型号:LMX2592
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

Hallo。  我通过在 Tics 中计算的 SPI 寄存器加载、但 lmx 不起作用。 硬件设计不错、电源和参考。 我是否已通过 SPI 发送可选命令? BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维度

    您能否提供您的 TICS Pro 配置文件(.TCS 文件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 attachede2e.ti.com/.../2592.txte2e.ti.com/.../2592_5F00_pll.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维度

    乘法器设置不正确、乘法器有输入/输出频率要求。

    建议设置乘法器= 1、但使用倍频器= x2来维持100MHz FPD。 通常、我们不需要 FCAL_FAST 和 ACAL_FAST。 其他看起来不错。 确保 Vcc 上电后、按降序对所有寄存器进行一次编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo。 这没什么帮助。 我有一个工作板、带有 lmx2594。 ,我替换了芯片 Ito lnx2592。,载入其寄存器,无 LD。 根据中 VTune 上的示波器、它尝试锁定。 BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维度

    您是否相应地更改了环路滤波器以适合 LMX2592? 软件配置看起来不错、因此您可能会遇到硬件问题。