This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:关于 EVM 设置

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/959310/lmx2572lpevm-about-evm-settings

器件型号:LMX2572LPEVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2572EVM

您好、E2E、

我们的客户对如何使用 LMX2572LPEVM 有疑问
我已将他们的问题整理到 Excel 文件中。 请给我一个答案。

此致、
ACGUY

LMX257 Settings.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在 E2E 上看到了同样的问题、并且已经提供了以下回复:  

    这是否为问题提供了足够的答案?  

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我询问了如何按原样跟踪 EVM 用户指南中描述的特征、但我的前任没有回答。

    BR、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    默认情况下、Tics Pro 禁用所有功能、并设置为简单的合成器操作。 如果您需要 FSK、请在用户控制页面的 FSK 部分设置 FSK。 按照用户指南中的说明、您应该能够生成 FSK 波形、如图14所示。  

    有关 Reference Pro 板引脚接头设置、请参阅板上的丝印。 默认情况下、已针对100MHz LVPECL 输出进行设置。 我认为 LMX2572EVM 用户指南提供了详细信息。