主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW
你(们)好
当我阅读 LMX2581数据表时、 我 对抖动感到困惑。 我的困惑在于、为什么需要大于200的等效分母并且可以被2或3除以才能实现抖动? 非常重要的问题是为什么是2或3?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
当我阅读 LMX2581数据表时、 我 对抖动感到困惑。 我的困惑在于、为什么需要大于200的等效分母并且可以被2或3除以才能实现抖动? 非常重要的问题是为什么是2或3?
门格
抖动是一种可以改善某些杂散但不能改善其他杂散的工具、它确实会增加带内相位噪声。
因此、知道何时使用它非常重要。
次小数杂散是指在小数杂散的小数处发生的杂散。 例如、如果我使用具有100MHz 相位检测器的二阶调制器的1/100的小数、则我的主要小数杂散为1MHz、但我也在500kHz 时获得小数杂散。 另一方面、如果分母为125、则在100MHz/125 = 0.8MHz 时仍然有一个主要分次侧杂散、但没有分次侧杂散。 因此、对于本示例、抖动可能有助于降低1/100的小数、但对于1/125的小数、抖动可能不会改善杂散并会增加噪声。
因此、数据表建议的是、如果小数分母不能被2或3除、则不存在亚小数杂散、因此抖动仅会增加噪声、不会改善杂散。
在其他情况下、这是杂散和噪声之间的折衷。
我们的 PLLatinum Sim 工具位于 ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW、是一款免费的工具、可用于对小数杂散和抖动的影响进行建模。
此致、
Dean