This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2430:振荡器缓冲器/Vcc (8引脚)

Guru**** 2815665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/962674/lmx2430-oscillator-buffer-vcc-8pin

器件型号:LMX2430

大家好、

我的客户一直在使用 LMX2430 (ULGA 封装)、他询问有关该器件的一些问题。

  1. 只要 EN 引脚被设定为"H"、即使 ENOSC 引脚被设定为"L"、振荡器缓冲器也能工作。
    这种理解是否正确?
  2. 实际电流消耗大于预期(20引脚为1.6mA、8引脚为1.0mA)。
    客户仅在 SIDE (RF 侧未使用)和开路8引脚时使用、器件工作正常(频率锁定在所需频率)。
    同时、如果20引脚开路、器件将无法工作(频率未锁定)。
    该电路的哪一部分由8引脚 VCC 供电?
    客户假设 VCC 为8引脚电源电路、而在 IF 上未使用该电路。
  3. 是否有任何方法可以通过设置从8引脚停止电源?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    正确、只要 EN 引脚设置为高电平、振荡器缓冲器就会活跃。

    所有 Vcc 引脚必须连接到一个有效的电源、我们应该使用寄存器设置来关闭未使用的块。