This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:使用外部源时减少杂散

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/962497/lmx2592evm-reducing-spurs-when-using-external-source

器件型号:LMX2592EVM

1.在 EVM 上使用板载100MHz 振荡器时、输出频谱干净、范围为10kHz。

使用外部源(R14p 移至 R14)、观察到很多杂散。 (请参见下图)

可以建议减少外部基准寄生的方法吗? (客户正在使用信号生成、单端)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您是否切断了板载 XO 的电源(移除了 R15)?