This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:热问题

Guru**** 2526950 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/959945/cdce62005-thermal-issue

器件型号:CDCE62005
主题中讨论的其他器件:CDCE6214-Q1

尊敬的团队:

这是 Kevin Form Delta Taiwan。

客户是该器件、但该温度过高。

我们是否有更好的器件可以替代?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我不能完全理解这个问题。 您是否意味着器件消耗过多功率、从而出现散热问题? 或者85摄氏度的温度范围不足以满足要求? 无论采用哪种方法、您都可以查看 CDCE6214-Q1、该器件符合125摄氏度的标准、功耗应更低。

    此致、
    Hao