This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS502:RF 反馈电阻器

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/959736/cdcs502-rf-feedback-resistor

器件型号:CDCS502

大家好、

该器件是否具有内部反馈电阻器?  

晶体单元制造商的文档指出、有必要插入 MΩ 一个与晶体单元并联的电阻值、例如1k Ω、但我认为它通常内置于 IC 中。
由于应用手册的电路图中没有对反馈电阻器的说明、我认为它是内置的、但让我检查一下以防万一。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    这是一个旧器件、很难找到相关文档。 但是、无论是否存在内部1M Ω、只要您认为有必要、您始终可以添加外部1M Ω。 最坏的情况是、分流电阻变为500KOhm、这并不是什么大问题。 这种并联电阻通常微不足道、因此任一种方式都可以正常工作。

    此致、
    Hao