This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:频率设置问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/959339/lmx2594-frequency-setting-issue

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK04832

CTM 对 LMX2594使用 LMK04832电源200MHz 时钟、VCO (1-7)是芯片中的 PLL 输出、而 FVCO 是可以从 VCO (1-7)进行多路复用的输出信号。 当切换到 VCO (5-7) 时,FVCO 输出正常,而当切换到 VCO (1-4)时,FVCO 输出异常。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我担心我们没有足够的信息来进行猜测、请详细描述故障症状吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对   LMX2594使用 LMK04832电源200MHz 时钟

    只有当 freq 是内核范围的最小值时、VCO 才能被锁定。 例如、如果 Fvco 是8600、它能够锁定 VCO2、但如果 Fvco 是8800、而8800是 VCO2的核心范围、则无法锁定[8600 9800]。

    我确信 VCO CapCode 和 VCO 振幅都是根据手册正确计算的。  

    有人可以对此提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    将频率从8600MHz 更改为8800MHz 时、您能否向我展示您的编程序列?

    例如、

    步骤1. 编程 PLL_N

    步骤2. 编程 PLL_NUM

    .