This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:CDCE6214输出端接

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/962140/cdce6214-cdce6214-output-termination

器件型号:CDCE6214

您好!

由于数据表终止、LVCMOS 和 LPHCSL 输出终端如下所示:

我们还注意到 LVCMOS 和 LPHCSL 输出阻抗设计为50欧姆和100欧姆、通常情况下、单路的 PCB 布线阻抗为50欧姆、差动的阻抗为100欧姆、是否需要 PCB 上的 RS 电阻器?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、An强、

    通常不需要串联电阻、除非在阻抗不匹配时需要减少振铃。 因此、通常所做的是占位符为0欧姆。 LVCMOS 输出通常无需终端、接收器应具有高阻抗。 LP-HCSL 也不需要任何输出端接、因为内部有50Ohm。

    此致、
    Hao