This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:连接 Arduino 时间未更新

Guru**** 2535640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32002, BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/961422/bq32002-connecting-with-arduino-time-not-updating

器件型号:BQ32002
主题中讨论的其他器件: BQ32000

您好!

 当我将 BQ32002 RTC 与 Arduino 连接时、我可以向 RTC 写入时间、但时间不会更新。

我通过在 sda 和 SCL 线路上连接一个上拉电阻器来检查它。同样的问题。

请提供解决方案。

此致、

Dhanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanya、

    您能否共享原理图进行审阅? VCC 和 Vback 的电压是多少?

    接下来、需要确认 XTAL 振荡器是否正常工作。 在初始化寄存器后清零 of 位并读回以检查是否存在振荡器故障。

    您可以在此处查看 BQ32000 Linux 驱动程序:  

    请注意、BQ32002没有集成的涓流充电器、但这些寄存器仍将在驱动器中定义

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

     很抱歉耽误您的回复。

    Arduino 和 BQ32002的连接如下

    SDA (A4)-------- SDA 9BQ32002)

    SCL (A5)--- SCL (bq32002)

    VCC (3.3V)------------ VCC (bq32002)

    GND (Arduino)------------------------------------------------------- GND (bq32002)

    [引用 USER="Lane Boyd ] VCC 和 Vback 的电压是多少?

    VCC = 3.3V

    未提供 Vback

    [引用 USER="Lane Boyd ]接下来、需要确认 XTAL 振荡器是否正常工作。 在初始化寄存器后清除相应的位、然后读回以检查是否存在振荡器故障。[/QUERP]

    振荡器工作 正常、因为我可以正确读取位。

    请发送 BQ32002的初始化步骤

    平路机、

    Dhanya