This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:如何解决有关 LMK04828BEVM 的以下问题

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/959295/lmk04828bevm-how-to-solve-the-below-problems-about-lmk04828bevm

器件型号:LMK04828BEVM

1.使用芯片双 PLL 模式时,官方网站的默认配置下,相应的指示灯将第一次亮起,断电后重新配置锁定指示灯将不会亮起。
2、读锁指示状态寄存器状态寄存器如何?
3.无法读取
4.软件报告需要其他 dll 文件
5.只有第一次成功配置,PLL 不能在以后锁定
6.电路板上有相应的指示灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户596921、

    我们无法理解您的问题。 您是否可以重新表述您的问题?

    TI 还提供了 e2echina.ti.com、如果翻译有困难、这可能会更容易。

    此致、