This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:LMX2581分数杂散-主要分数杂散

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/961838/lmx2581-lmx2581-fractional-spur---primary-fractional-spurs

器件型号:LMX2581

您好的支持团队

L am 正在阅读 LMX2581数据表、l am 对主要小数杂散感到困惑。

主要小数杂散为 FPD/PLL_DEN。例如、如果相位检测器频率为100MHz、小数为3/100、则主要小数杂散为

1、2、4、5、6、...MHz.l 想知道为什么 n*FPD/PLL_DEN、n 不选择3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng Liu、  

    我已将此分配给将很快与之联系的合适联系人。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、

    3MHz 下的杂散将是整数边界杂散。 请参阅数据表的第8.3.15.2节。

    谢谢、

    Vibhu