This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS502:CDCS502是否支持单输入振荡器

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS502, CDCS503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/954882/cdcs502-does-cdcs502-support-single-input-oscillator

器件型号:CDCS502
主题中讨论的其他器件: CDCS503

您好、Sirs、

CDCS502是否支持单引脚输入时钟振荡器? 在使用振荡器时、我们是否可以使 XOUT 引脚保持开路?
如果没有、我们应该改用 CDCS503吗?   

CDCS502



CDCS503


谢谢、此致、

陈耀恩
2020年9月11日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wayne!

    器件 CDCS502旨在用作使用晶体振荡器的时钟发生器。 您的应用是否在寻找频谱展时钟实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    请向 E2E 提交另一个请求如果需要其他信息、我将关闭此请求、因为我们尚未看到响应。