This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPL5010:复位后首次唤醒

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/961820/ccs-tpl5010-first-wake-after-reset

器件型号:TPL5010

工具/软件:Code Composer Studio

在我的用例中、TPL5010用于脉冲长度检测电路。 TPL5010一直通电、 大部分时间不接收任何已完成脉冲。 因此、它始终会在错过的唤醒周期后复位 RST 输出。 此外、只有在应使用脉冲长度检测电路时、RST 输出才会被拉高。 我似乎不清楚在永久复位 TPL5010后会发生什么情况。

唤醒周期为200ms 时、我将执行以下步骤:

1.电源激活,RST 线路保持低电平几秒钟

2.将 RST 线路拉至2.2V 并等待 RST 线路上的下一个上升沿。

3.发出有效的 DONE 信号

这导致情况不明确。 即使 DONE 脉冲被清楚地发出、TPL5010也会在 RST 输出上的上升沿之后立即进入下一个复位状态。 但是、在类似20种情况下、这种情况仅发生一次。

从复位状态开始后是否有任何额外的时序要求、或者是否有针对 RST 输出的硬件要求(在大多数时间内保持输出低电平是有效的)?

此外、我注意到唤醒脉冲长度在10ms 至40ms 之间有很大变化。 这是预期的变化吗?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享原理图和您进行的任何测量? 不清楚这种情况是如何发生的。

    在这种情况下、RSTN 脉冲之间测量的时间间隔是多少?

    RSTn 在应用程序中的大部分时间都连接低电平、对吧? 您能否尝试连接直流轨并查看问题是否仍然存在?

    此致、
    Boyd