This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:OUT 为低电平时的消耗电流@ VDD 在建议值内

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/961757/tlc555-q1-consumption-current-when-out-is-low-vdd-is-within-recommended-value

器件型号:TLC555-Q1

大家好、  

您能不能告诉我 TLC555-Q1的流耗@ OUT=L 并且 VDD 处于建议值之内?
如果您有此规格、您能告诉我最小、典型和最大规格吗?

如果它真的依赖于外部电路、您能否举一个例子说明它的价值?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输出 us 为低电平时、流耗将是数据表中针对5V 和15V 电源电压给出的定时器电源电流。  

    5V:

    15伏: