This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:Linux 驱动程序

Guru**** 2928770 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/961684/lmk5b12204-linux-driver

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件: CDCE925CDCE925SW-Linux

您好!

我们的客户之一是在具有 SOC 的系统中使用 LMK5B12204。 他们正在寻找 Linux 驱动程序和 Linux 设备树的新增功能。 是否有适用于此器件或非常相似的器件的可用作参考的器件?

目前客户已在此处找到 CDCE925 Linux 驱动程序

基本上是使用设备树条目将其插入:

       时钟@C8{

               兼容="ti,cdce925";

               reg =<0x000000c8>;

               #clock-cells = 0x00000001>;

               相位= 0x00000054>;

       };

我们有建议吗?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter、您好!

    可以为更简单的器件编写 Linux 驱动程序、但 LMK5B12204需要对我们已经创建的工具 TICS Pro 进行大修。

    抱歉、由于需求低且工作量大、我们不可能向 Linux 系统提供除本器件所拥有的库以外的编译库。