This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:FPD=400MHz 设置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/961627/lmx2592-fpd-400mhz-setting

器件型号:LMX2592

大家好、团队、

您能否告诉我我们如何设置 LMX2592以 FPD=400MHz 运行它?

N 分频器预分频器最小值为2、N 分频器最小值为9。 因此、在这种情况下、VCO 输出将为7200MHz、超出 VCO 频率范围(~7100MHz)。

LMX2592是否有任何良好的设置、以避免在 FPD = 400MHz 时超出 VCO 频率范围?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    尽管最大值为 FPD 可以是400MHz、但实际上、我们不能将这种高 FPD 作为预分频器、最小值 N 要求以及 VCO 频率已将 FPD 限制在400MHz 以下。