This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:输出分频器逻辑电平和驱动电流

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/958681/lmx2592-output-divider-logic-level-and-drive-current

器件型号:LMX2592

你(们)好  

您是否具有输出分频器信号的示波器测量? 我们需要知道方波的电平。  

最大值是多少 是否允许驱动电流?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lzik、

    输出电压摆幅可在 dBm 至 Vpp 之间进行计算。 但是、如果您还想查看波形、则此数据不会立即可用。 您感兴趣的频率是多少? 在100MHz 等低频率下、我们能够进行相当精确的波形测量。 我们的测试设备无法在高频下测量方波。

    我们没有最大值 需要交流耦合的驱动电流规格。