This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:OXCO 的抖动性能

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/956316/cdce6214-jitter-performance-with-oxco

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件: LMK03318

您好、专家、

客户将使用10MHz 至54MHz 的 CDCE6214、并想知道如果将 OXCO 用作参考时钟、它是否可能会使抖动小于1ps?  

DS 提到小数模式时、LVCMOS 输出的典型值为2PS。  

e2e.ti.com/.../STP3268LF.pdf

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、  

    我已将此事指派给负责的一方。 同时、您能否告知我们您是否对仅 LVCMOS 或差动输出感兴趣?  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    仅限 LVCMOS。  

    谢谢、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    如果数据表显示是这样、则不可能实现1PS。 在性能方面、它需要是 LMK03318或更高版本。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复。 您是否会再次以文字说明为什么使用 良好抖动 OCXO 与 XO 相比、时钟发生器的输出抖动不好? 或者是否有任何文档可以与我们共享?  

    此致、

    Allan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    对于常规 PLL、从输入到输出的相位噪声传递函数可以作为低通滤波器使用、3dB 带宽近似等于环路带宽。 时钟发生器(不带抖动消除功能)的典型环路带宽可为100kHz 至400kHz。 因此、低于100kHz 时的相位噪声直接从输入到输出。

    如果您找到 OCXO 和 XO、并比较它们在12kHz 至100kHz 之间的相位噪声性能、您会发现 OCXO 通常具有比 XO 更差的相位噪声。

    就频率精度和近端相位噪声(<100Hz)而言、OCXO 比 XO 要好得多。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    请提供10MHz 至54MHz、0.1K、1K、10K、100K、1M、 客户参考的10m 偏移?  

    谢谢、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我们讨论的是哪种器件? 在新冠疫情期间、考虑到相位噪声分析器和实验室访问的可用性、这至少需要一周时间。 如果有任何相位噪声掩码、也请向我发送所需的相位噪声掩码。 通常、如果我们有大量裕度、则无需进行测量。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    客户正在考虑 CDCE6214。 这是目标标准。 请帮助评估它是否能满足客户的需求。 谢谢。

    偏移(KHz)

    相位噪声(dBc/Hz)

    0.1.

    -80

    1

    -90

    10.

    -100

    100

    -105.

    1000

    -110

    10000

    -140

     此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    如果我理解正确、您想查看具有10MHz 基准和54MHz 输出频率的 CDCE6214的性能、对吧? 实际上、所需的掩码主要可以通过整数模式实现(N=243、PSA=5、CHDIV=9、未尝试优化环路滤波器设置):

    此外、由于您提到了小数分频器、您是否知道客户是否需要启用小数分频器(例如、对于 DCO 模式或 SSC)? 在分数模式下、相位检测器频率可增加2倍、这似乎比使用分数分频器(N=121、NUM=5、DEN=10、一阶分数、PSA=5、 CHDIV=9、未尝试优化环路滤波器设置):

    但是、如果必须使 N 分频器分母较大以便在 DCO 模式或其他类似效果(N=121、NUM=5000000、DEN=10000000、一阶小数、PSA=5、 CHDIV=9、未尝试优化环路滤波器设置):

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    这是 Alpha HW Engineer Adis、

    我无法理解如何使用整数模式从10MHz 基准输入获取54MHz 输出、因此我 在开头提到了小数分频器。

    如果整数模式可以正常工作、 很棒!

    BR、

    ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    客户可以使用集成模式。 谢谢你。

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adis、

    我附加了下面使用的 TICS Pro 整数模式配置。

    e2e.ti.com/.../CDCE6214_5F00_10MHz_5F00_54MHz_5F00_Integer.tcs

    此致、