This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:全辅助校准

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/960905/lmx2592-full-assist-calibration

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2594

大家好、团队、

LMX2592是否支持 LMX2594等全辅助校准模式?

不过、我们可以强制 VCO 内核、振幅设置和频段如何?

如果 LMX2592能够支持全辅助模式、我们需要回读哪个寄存器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    是的、它确实支持与 LMX2594类似的全辅助模式。 但是、在产品开发过程中未描述此模式、我们不知道是否存在任何未发现的问题。 这就是数据表中不包含有关完全辅助模式的任何信息的原因。

    该模式的运行也类似于 LMX2594。 首先、执行自动校准以查找 VCO 参数。 TICS Pro 已支持读回这些参数。 要手动应用这些值、请启用 VCO_CAPCTRL_OVR、VCO_IDAC_OVR 和 VCO_SEL_FORCE 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeo-San、

    LMX2592全辅助模式没有 LMX2594全辅助模式的详细记录或稳健性、但我可以告诉您您您正在寻找的有用位。

    它们也在 TICSPro 中。

    1.要读回 VCO 校准参数,可以使用这些字段。   

    Rb_VCO_SEL       (R68[7:5])

    Rb_VCO_CAPCTRL (R69[6:0])

    Rb_VCO_DACISET (R70[8:0])

    2.要告知 LMX2592强制设置、请使用:

    VCO_SEL_FORCE (R23[10])

    VCO_CAPCTRL_OVR (R8[10])

    VCO_IDAC_OVR (R8[13])

    3. 要告诉实际值,请使用:

    VCO_SEL (R23[13:11])

    VCO_CAPCTRL (R22[7:0])

    VCO_IDAC (R19[11:3]

    此致、
    Dean