This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:使用 PLL 时的传播延迟

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/960761/cdce913-q1-propagation-delay-when-pll-is-used

器件型号:CDCE913-Q1

大家好、团队、

我收到了客户关于 CDCE913-Q1的一些问题。

问:从 VDD (1.8V)斜升到启动输出时钟的传播延迟是多少?

问:从 VDD (1.8V)斜降到停止输出时钟的传播延迟是多少?

[条件]

VDD = 0V~1.8V、VDDOUT=3.3V、PLL 被使用。(未被旁路)

输入时钟= 27MHz、输出时钟= 27MHz、74.1774MHz

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    第11.2.2.3节对此进行了介绍。 启动时间由晶体(~250us)决定、晶体的数量级大于 PLL 锁定时间(~10us)。 因此、这会使它达到~260us。   

    谢谢、此致、

    Amin