This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4802LY:备用电池模式

Guru**** 2695925 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4802LY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/960766/bq4802ly-battery-backup-mode

器件型号:BQ4802LY


大家好、


我对 BQ4802LY 有疑问。

是否可以将备用电池模式电压范围理解为 VPFD 的以下范围?


此外、如果不使用 SRAM、是否无需连接 CEOUT 引脚?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、您好!

    VPFD 是一个阈值范围。  当电池电压高于和低于此值以及 VCC 时、行为将发生变化。  对于电池范围、请参阅备用电池电压、建议运行条件下的 VBC、2.4V 至4V

    如果未使用 SRAM、则无需连接 CEOUT。  CEOUTis 输出、IC 将根据输入条件驱动它、但可以忽略它。