This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:LMx 2481 OSCin

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/960717/lmx2581-lmx-2481-oscin

器件型号:LMX2581

感谢您的解释

实际上、我 对同一器件(LMX2581)有一些问题  

第一个:

在数据表中、以下是有关 OSCin 频率要求的信息。 我的困惑是、当我启用倍频器时、为什么只有250m。 因为 oscin 最高可达900MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    倍频器仅在启用时支持高达250MHz 的输入、在更高的输入频率下不起作用。