This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:请参阅 ESD HBM

Guru**** 2970210 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555, TLC555, SE555, LMC555, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/957312/se555-esd-hbm-consult

器件型号:SE555
主题中讨论的其他器件:LM555、 TLC555、 LMC555、 NE555

大家好、

在这里了解您很高兴。 我的客户需要 TI 提供 ESD HBM 和 CDM 数据、如果您能与我共享这些数据、我将不胜感激。 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这个问题在几个月前被问及(请参阅 此链接)、我们似乎无法找到 SE555的 ESD 数据结果。 LM555可直接替代 SE555/NE555、而 LM555的 HBM 可提供+/-500V 电压。 如果这对您的客户来说是一个重要参数、则他们可能会考虑改用 LM555。 TLC555和 LMC555也是类似的计时器、它们具有数据表中提供的 ESD 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您在此处的回复。 客户已完成此器件的认证。 LM555可能是替代 NE555的好选择、但建议的工作结温仅为70C、客户需要125C。 您能否帮助与团队进行仔细检查、以了解如何获取此器件的 ESD 数据? 如果没有、我们能否重新验证该数据? 谢谢。  

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我将询问您、并返回给您、我们是否可以获取此器件的 ESD 数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katlynne、

    您对此 ESD 数据有任何更新吗? 客户正在推动我们实现这一目的。 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我仍在等待我的团队对此问题的回答。 我发送了一封后续电子邮件、要求他们进行更新。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我刚才说 SE555通过了500V HBM。