This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:如何实现 FM 调制器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/957317/lmx2571-how-to-implement-fm-modulator

器件型号:LMX2571

大家好、

 

请就我的以下问题向我提供建议。

我可以使用 LMH2571实现 FM 调制器。

根据 E2E 文章、有两种方法:模拟方法和数字方法。

 

问题1. 是否有任何 TI 参考设计可以通过这两种方式进行证明?

 

问题2. 在模拟实现中、您可以实现 FM 调制调整 VCO 控制电压。

   您能否向我展示一个可调整 VCO 控制电压的示例原理图?

 

  我担心向环路滤波器注入音频信号可能会导致大量电荷泵脉冲

  电流泄漏使 PLL 失锁。

 

问题3. 该方法调整 VCO 控制电压、需要低环路带宽。

    如果您需要支持低至100Hz 的频率、PLL 环路带宽应为

    低于100Hz。

    LMX2571能否保持良好的相位噪声、或实现如此低的环路带宽?

 

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能为我提供任何更新吗?

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    问题1. 不、我们在这方面没有 TIDesign

    问题2. 尽管这是可能的、但我们不建议调制内部 VCO。

    问题3. 只要相补角足够大、环路带宽就会小于100Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NOE-SAN、

    感谢您的回答。

    Mita