This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:有关电路设计的问题

Guru**** 2816395 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/958180/cdce6214-q1-questions-about-circuit-design

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214TICSPRO-SW

(1)我想为基准 CLK 使用单端晶体振荡器。 以下端口连接是否正确?
・将 CMOS 输出单端晶体振荡器(25MHz)连接到"PRIREF_P"端子(5引脚)。
・"PRIREF_N"端子(6引脚)、"SECREF_P"端子(1引脚)、"SECREF_N"端子(2引脚)均为开路
・Ω 上拉"REFSEL"端子(4引脚)至3.3V

(2) I2C 控制不能在我的系统上使用。 是否仅通过为 CDCE6214供电来输出100MHz (PCIe 参考 CLK)?

(3)我想在"引脚模式"下使用 CDCE6214。 但是、我不知道如何将其设置为"引脚模式"。 我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4384716、

    1. 根据数据表中的引脚功能表、PRIREF_N 应连接到 GND。 否则、正确。
    2. 是的、器件的默认设置为25MHz 输入、100MHz 输出。 理论上、您所描述的情况无需寄存器编程。
    3. 在 CDCE6214的最终安装之前、必须使用直接访问方法对 EEPROM 进行编程、以将 MODE 位(R0[0])设置为1。 一旦 EEPROM 中的 MODE 位设置为1、器件将始终在引脚模式下启动、而无需任何 I2C 命令。

    数据表10.5.2讨论了 EEPROM 编程、包括器件寄存器到 EEPROM 的映射。 器件寄存器在 单独的文档中列出。 TICS Pro 编程软件(TICSPRO-SW)可与器件 EVM 配合使用、以测试 EEPROM 配置并分析 EEPROM 编程序列。

    此致、