This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL9XXPROGEVM:使用 CDCE706从编程器连接到客户电路板#39

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL9XXPROGEVM, CDCE706, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/958015/cdcel9xxprogevm-connection-from-the-programmer-to-the-customer-s-board-with-cdce706

器件型号:CDCEL9XXPROGEVM
主题中讨论的其他器件: CDCE706CLOCKPRO

大家好、

客户希望购买 CDCEL9XXPROGEVM 来对 CDCE706进行编程。 查看 CDCEL9XXPROGEVM 的用户指南后、似乎没有来自电路板 SMBus/I2C 引脚的端口或连接器。 客户如何对 CDCE706进行编程?

此致、

Danilo

  • CDCE706
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    CDCEL9XXPROGEVM 使用板载微控制器和 ClockPro 编程软件支持 CDCE706。 用户指南指示了 CDCEx06器件在插槽中的正确定位、以及对器件进行编程所需的正确跳线修改。

    在此阶段、我认为我应该小心谨慎:CDCEL9XXPROGEVM 上使用的 USB 通信网桥的驱动程序签名最近过期、导致软件或 EVM 在具有用户帐户控制的系统中工作变得非常困难。 这带来了一些棘手的编程体验-请参阅下面的主题、了解更多信息。

      

      

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的澄清和谨慎。 自从客户的硬件开发刚刚开始以来、对于工业应用、CDCE706是否有任何替代器件?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TI 的 CDCE (L) 9xx 和 CDCEx06时钟发生器产品系列中没有明显的功能替代产品-这些时钟发生器具有三个集成 PLL、而我们大多数其他配备 EEPROM 的时钟发生器只有一个。 也许、如果我们能够详细了解客户的预期用例(输入/输出频率、必备功能等)、我们可以提出更好的建议吗?

    此致、