This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:8.2.1.2详细设计流程

Guru**** 2893710 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/958228/lmx2571-8-2-1-2-detailed-design-procedure

器件型号:LMX2571

大家好

如果我们问 LMX2571、您会介意吗?

数据表 P44"8.2.1.2详细设计流程~使用直接数字调制特性、输入小数分母、DEN = 0。"
   在直接数字调制功能的情况下、它为什么应该设置 DEN=0?
很抱歉我们找不到它。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    表14 (R24)中"FSK_EN_F2"字段的说明:

    在所有 FSK 运行模式下启用 FSK 运行。 当该位置位时、小数分母 DEN 应为零。

    表23 (R8)中"FSK_EN_F1"字段的说明是指表14中的定义、因此 F1和 F2 FSK 使能功能是相同的。 如果 FSK 与 F1或 F2一起使用、DEN 应为零。

    将其与第8.2.2节中的设计进行比较、其中不使用 FSK、器件仅在 F1和 F2之间切换。 表43显示分母设置为1234567。 如果唯一的要求是在 F1和 F2之间切换、并且在任一频率下未启用 FSK、则 DEN 没有限制。

    此致、