This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:PLLatinum 软件、PFD 频率在输入基准频率发生变化时不变

Guru**** 2427010 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/958158/lmx2820-pllatinum-software-pfd-frequency-not-changing-when-input-reference-frequency-changed

器件型号:LMX2820

您好!

我使用100MHz 输入基准频率、PFD 200MHz、输出12000MHz 仿真 LMX2820。 我将输入基准频率更改为99.99991MHz、但 PFD 频率仍为200MHz 乘法器更改为2.00000180000162。 请告诉我它是实时工作还是软件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pathamuthu 您好、

    在许多器件(包括 LMX2820)中、乘法或除法因子不是固定的。 当乘法无效时、输入乘法或除法因子应突出显示红色、即在器件内不可实现。 但当 Fosc 的相对变化处于输入频率的0.1%之内时、该框似乎未正确突出显示。 同样、如果 Fosc 频率无法实现、更改相位检测器频率似乎并不表示警告。 我将把它添加到下一次更新的改进列表中。

    实际上、每个器 件只有一组特定的物理可实现 R 路径乘法/除法系数、因此 LMX2820的输入乘法器无法实现2.00000180000162等值。

    我们允许输入乘法或除法因子不可实现值的原因是为了实现基准源建模的灵活性。 例如、如果我有100MHz 振荡器的相位噪声跟踪、它的扩展与我想使用但没有相位噪声跟踪的同一供应商提供的122.88MHz 振荡器类似、 我可以在 PLLatinum SIM 中使用122.88MHz 振荡器进行仿真、方法是加载100MHz Fosc 数据并将 FPD 设置为某个122.88MHz 因子、从而生成不可实现的乘法因子、但精确预测振荡器噪声的比例。

    此致、